This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:仅在 C2834x 中为55ps HRPWM?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680977/tms320c28346-55-ps-hrpwm-only-in-c2834x

器件型号:TMS320C28346

对于我的应用来说、使用最大程度的精密 HRPWM 非常重要。 除了 C2834x 之外、所有 Delfino 处理器似乎都具有150ps HRPWM。 我对的是、只有在这些小型3处理器或 C2834x 子系列中才能获得这种改进的分辨率吗? 对于我来说、该子系列有一些重要的限制、例如板载闪存的缺失、因此使用它们会有点麻烦、我希望确保其他 UC 型号不提供55 ps 的闪存。 此外、我还想确保这  实际上是一个不同的、更好的 HRPWM 硬件、而不是针对不同测量条件/参数的结果。 我的疑问还与以下事实有关:令人惊讶的是、在其他 Delfino 模型中不会有更好的 HRPWM 硬件 -您能不能评论原因是什么?

此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    我已收到您的问题、并正在进行进一步研究。 我很快就会联系到。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    我已经确认、没有闪存的器件确实是一个更快的过程、并且您在数据表中看到的 HRPWM 时序是准确的。 但是、由于闪存过程的物理特性本身较慢、因此我们没有任何具有类似 HRPWM 分辨率的闪存器件。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您提供的信息、现在所有数据片段都符合逻辑。
    因此、我们需要选择一个具有外部闪存的设计、因为 HRPWM 分辨率对我们来说是最高优先级。

    然后是一个自然的问题-是否有任何要求需要满足以便我们不会使 HRPWM 参数因外部闪存设计和使用而变得更糟?
    我认为 Delfino C28346能够从外部闪存引导、然后从大量 RAM 引导 、以避免在运行时与 fflash 通信、这可能会使 HRPWM 性能恶化、这是否正确?
    是否有一个文档为外部闪存提供了指导并描述了引导形式 ?

    此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    我不希望您与外部闪存的接口对 HRPWM 产生影响。 影响 HRPWM 的三个主要因素是温度、电压和硅工艺。 硅工艺超出了您的控制范围、仅代表器件与器件之间基于其制造的硅晶圆的微小变化。 HRPWM 分辨率随着高温和低压(内核电源)的降低(变得更糟)。 如果您能够控制这两个因素、您的 HRPWM 分辨率应保持相当一致。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kris 提供的信息、好消息是外部闪存不 应干扰 HRPWM。

    请 参阅 TI 文档,其中    介绍了使用外部闪存进行 PCB 设计的指导原则、芯片配置和从外部闪存引导的指导原则 ?

    此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    您可以在本文档中找到器件的引导加载程序的详细信息:

    我不知道该器件的 PCB 设计是否包含外部闪存的任何文档、但我将深入了解并与您联系。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kris、这说明了我们如何从外部闪存引导。 下一步、我们需要了解如何正确准备映像以加载到闪存(例如、在 Code Composer 中)。 另外、我们还想了解一下、如果使用板载闪存的 F2833x 和不使用 F2834x、程序和数据存储器的组织结构以及可用性有何差异、您能将我们指向相关文档还是建议我们在哪里发布到别处吗?

    此致、Pawel