This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:单核或双核

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D-EP, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723588/tms320f28377d-single-core-or-dual-core

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

您好!

我们一直在所有电机驱动设计中使用 TI F2812或 TI F28335。 现在、SiC 电源开关是电机驱动行业的趋势。  SiC 允许我们以 更高的频率(至少两次)进行切换。 但这对微控制器的马力(速度)提出了更严格的要求。

我们想知道 TI 提供的温度额定值为-55°C 至125°C 的更强大的处理器。 否则、我们将被迫切换到 ARM 或 FPGA 解决方案。

我已经了解  了已发布的 TMS320F28377D-EP。 它是双核200MHz、但我们在双核方面的工作不多、我们目前几乎所有的项目 都在单核 DSP 上运行。  

200MHz 将比我们当前 的150Mhz 处理器提高。 理想的候选方案是>200Hz 的单核、并向后兼容28335或2812。

为28335编写的软件是否与28377兼容? 我们是否需要重新编写软件以利用双处理器?

双处理器的用途是什么? 控制两个电机? 问题是、当我们只需要控制一个电机时、我们如何从双核中获益?

除此之外、我注意到176引脚28377与176引脚28355不兼容。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您有许多 C2000选项可用于改进对更高开关速度逆变器的控制。  我要指出的一点是、根据您对电流环路的方法、电流环路控制带宽可以在不增加开关速度的情况下提高。  例如、如果您今天没有进行双采样(采样周期为 PWM 载波周期的1/2)、您可能需要考虑这一点。  此外、您可能还想了解 C2000 DesignDRIVE 快速电流环路(FCL)。  使用单个 C28x 和 CLA 对(在'37xS 系列中、不需要37xD)、快速电流环路项目可实现910ns 电流环路。  这意味着、利用我们的立即 PWM 更新模式、从采样到 PWM 更新的总时间仅为910ns。  请参阅 快速电流环路博客 作为切入点、详细了解 FCL 如何仅使用10kHz 载波即可提供5kHz 电流环路带宽。  当然、如果 PWM 开关频率也增加、FCL 也很有用。

    F2837xS 系列与 F28335中的 CPU 软件兼容。  但是、三角函数加速器等一些新功能有助于使 FOC 的"37x"性能比"335"好得多。  

    由于资源是如何在片上共享的、双核架构可以通过多种不同的方式应用。  设计人员、您可以决定计算的分区方式、但可以按顺序或并行操作、也可以作为另一个的"校验器"操作。   

    借助'37x 系列、您还可以访问代码律加速器或 CLA、这是第二个200MHz 32位浮点内核、可用于从 C28x 卸载一些关键控制功能。 同样、功能分区由您来决定最适合您系统的功能分区。

    对于-55C 运行、您必须使用 C2000产品的-EP 版本、因为我们的标准器件已针对-40C 结温进行了测试。