This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何更改模型中极对的参数?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682244/how-can-i-change-the-parameter-of-the-pole-pairs-in-the-model

我想为 德州仪器 C2000处理器 示例驱动基于 PMSM 的嵌入式编码器支持包中的永磁同步电机磁场定向控制模型、但 我的电机的极对为8、 这与模型不匹配。  如何 更改 模型中的参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此查询已转发给 Matlab 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我更多信息吗? 在哪里可以找到答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此示例由 MathWorks 创建、并与文档中所述的硬件一起运行、所有硬件都与4极电机一起运行。 我查看了示例内部、我可以告诉大家、该示例仅适用于4极电机、您需要构建自己的8极控制器。

    以下是示例的文档页面: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/682244

    如需其他帮助 、请联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我想重新创建8极控制器、则需要修改哪个参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您是否可以对参数进行更改、使其从4极变为8极。 我认为您很可能需要构建全新的模型。 请联系 MathWorks 技术支持以获得有关此问题的帮助。

    -b.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在考虑这个问题是否得到解决。 但是、如果您仍有疑问、您可以再次发布。

    谢谢。