This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:吹出的零欧姆电阻器 R202

Guru**** 2878080 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH08080W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680560/tmdssolaruinvkit-blown-zero-ohm-resistor-r202

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

零欧姆电阻器 R202在传导"构建2:具有电网的逆变器闭合电流环路"时爆炸。 我错误地通过 J1将交流插座连接到开发板、导致 R202电流上升。 电路板现在无法正常工作;一旦连接了15V 和12V 直流隔离偏置、电路板上的 LED 3就会闪烁且不连续、而控制卡上的 LED 1熄灭、因此控制卡无法连接到 CCS。 请提供有关开发板安装程序的建议。  

您是否有任何关于谁可以修复电路板的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我写信告诉您、已指派一名 C2000团队成员回答此帖子。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wanjau、

    首先、您可能需要做的是、连接 C:U3 TPS79533dCQ 或 C:M3 PTH08080W、

    通常、参考原理图并将其与硬件行为关联是调试板的第一步...

    连接到 CCS"CCS

    "我建议您返回到构建级别1、并单独检查每个功率级。 "

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    此致、

    Wanjau。