This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:计算数字电源库中电源测量库的精度

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723378/tms320f280041-calculating-accuracy-of-power-measurement-library-of-our-digital-power-library

器件型号:TMS320F280041

‘需要使用 C2000 (F280041)实现功率计量功能,我将通过数字电源库的“功率测量库”对其进行推广。 他们希望确认此函数的计算精度是否在2%以内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    这已在我们的一个参考设计中实现:  

    此设计可在10%至100%额定负载范围内实现+/- 1%的精度。 我相信、我们应该期待使用我们最新的"功率测量库"获得类似的性能。 我将让我的同事之一在图书馆的这一部分工作、在需要时澄清/更正这一陈述。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi、

    谢谢你。 我还相信 、 如果 我们在 F280041中使用 FPU&TMU 实施电源测量库、可以实现或更好的+/-1%精度性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、  

    感测范围是精度限制的主要因素。  

    例如、如果感应范围为40安培、则低功耗时的精度将低于  30安培感应范围内的精度。

    当他们说功率测量时,您能否详细说明这种基本功率? 还是还应包括谐波功率??  

    此致

    Manish Bhardwaj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    谢谢你。 他们希望为 HMI 提供输入功率信息(电流、电压、频率等)。 因此 、我认为计算结果是 针对基波功率、 以接近实际测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aki、

    感谢您的澄清、

    通常、计量应用不需要谐波信息、

    电能质量应用需要进行谐波测量。

    我们拥有的正弦分析器更接近计量应用、但是、当我们在控制计算中使用它并且结果需要快速时、我们不会对它进行过多的滤波。

    此致
    Manish Bhardwaj