This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:行为问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684473/tms320f28335-behavioral-questions

器件型号:TMS320F28335

尊敬的同事:

关于 TMS320F28335、我能否进一步澄清以下几点:

  1.  EMU0和/或 EMU1仿真信号对器件具有什么器件? ‘s它们是“置于”逻辑0还是逻辑1?

  2. 开路 VREF 输入对器件有什么影响?

  3. VREF 上的电压与软件配置预期的电压不同对器件有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    在正常运行期间、EMU0和 EMU1通常保持在 VDDIO 轨电压(逻辑1)上。  当 TRSTn 变为激活状态时、如果这些引脚不是"1"、则可以激活仿真/边界扫描模式。  此外、还有一些分析/仿真工具、可在发生特定代码事件时在这些引脚上推动信号转换。  

    我们建议在系统中实施时在这两个引脚上使用外部上拉电阻器。

    http://www.ti.com/product/TMS320F28335/datasheet/terminal-configuration-and-functions#IDwRW7-1bcsylv

    我不清楚信号 VREF 在这种情况下意味着什么、没有名为 VREF 的引脚/信号。  您能提供有关此内容的更多信息吗?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathew。 ADCREFIN 引脚。 我假设这是内部 VREF 的输出。 它是否需要去耦? 它是否可以保持打开? 如果外部连接到不同于内部生成的电压、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    ADCREFIN 是一个单引脚输入、它取代了 ADC 内部生成的带隙基准。

    如果使用内部基准、我们建议将 ADCREFIN 接地(VSS)、而不是仅保持悬空。  数据表在此处提到了这一点:

    http://www.ti.com/product/TMS320F28335/datasheet/detailed-description#SPRS2306976

    如果正在使用、则有3个电压选项、即2.048V/1.500V/1.024V。  

    http://www.ti.com/product/TMS320F28335/datasheet/specifications#litSPRS230-0491

    只要 ADCREFIN 上的电压不超过 VDDA、这个引脚上的电压就没有问题、并且仍然使用内部基准(由 ADC 控制寄存器中的位域激活)。

    此致、

    Matthew