This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:与 PC 连接失败

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28027F, TMDSCNCD28035, TMDSCNCD28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/715455/tmdshvmtrpfckit-connection-failed-with-pc

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMDSCNCD28027FTMDSCNCD28035TMDSCNCD28335

您好!

我已经购买了2个 TMDSHVMTRPFCKIT 来开发 自己的 PMSM 控制软件。 在首次尝试示例项目后 、其中一 个套件无法连接到 PC、当 我插入 USB 电缆时、M3上的 LD1不会亮起。 我退回了套件、并更换为新套件。 我已经使用新 套件大约2个月了。  从一天到另一天、其中一个试剂盒存在相同的问题、几天后 、第二 个试剂盒也出现了问题。  问题可能出在哪呢? 它是否烧坏了 M3部分的某处?

提前感谢您、

Bence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以更改 controlCARD 以查看 controlCARD 是否损坏或板载仿真器是否损坏、并检查 controlCARD 的电源是否正确。 您是否使用了带隔离电源的示波器? 如果不是、这可能会损坏您的电路板、即使是示波器、由于 hv 套件是非隔离设计、因此高压电源接地连接到低压信号接地。

    请将 controlSUITE 下载为以下链接并进行安装、您可以按照以下文件夹中的指南(HVMotorCtrl+PFC_HWGuide.pdf 和 HVMotorCtrl+PFCKit_HowToRunGuide.pdf)检查电路板。
    www.ti.com/.../controlsuite
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已交换 controlCARD、但遇到相同的问题、因此卡未损坏。 电源正常、controlCARD 上指示电源的 LED 亮起。 那么它必须是仿真器。 我没有使用示波器。

    我有 controlSUITE、我已阅读指南。 我做了所有的事情,就像在导游里一样,所以我不知道我错过了什么。
    您以前是否遇到过这样的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bence、

    您能更详细地描述一下这两个套件的操作过程吗? 如下所示。 谢谢。
    1.您使用的是什么 controlCARD?
    2.您使用的是 GUI 还是 CCS? 哪个 GUI? 或者、如果您使用的是 CCS、则是哪个示例项目?
    3.您正在使用哪种 JTAG 仿真器? HV-KIT 上的一个还是 controlCARD 上的那个?
    4.如果您没有连接高压交流电源,而只连接15V 直流电源,是否可以尝试连接?
    4.连接失败时报告什么错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    以下是我的答案:
    F28035 controlCARD
    2.我已经完成了与 USB 记忆棒上写入的相同的操作、我在套件中的 HowToFlashcontrolCards.txt 文件中获得了相同的操作。 一个预期结果是、我将 HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI.out 文件加载到 controlCARD 中。
    3.我在 HV-KIT 上使用了 JTAG
    4.我在没有交流电源的情况下尝试了连接。 controlCARD 已通电、但连接失败。
    5.它不写任何内容,我只是找不到控制卡。 在 DeviceManager 的端口下、没有与套件相关的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28035 controlCARD 有两种类型、一种是与板载 JTAG 仿真器隔离、另一种是非隔离。 如果您使用隔离 controlCARD、则可以使用板载仿真器。 如果您使用的是非隔离 controlCARD、则必须在 HV-kit 上使用仿真器。 对于这两种 controlCARD、请参阅指南或原理图以设置正确的开关。 对于非隔离 controlCARD、将 SW2的两个开关都设置为"on"、并断开 HV-KIT 上 M3中的 J3。 对于隔离 controlCARD、将 SW2的两个开关都设置为"on"、并将跳线插入 M3中的 J3以禁用 HV-KIT 上的仿真器。
    仅连接15V 电源、拔下交流电源、检查 HV-Kit 上的3.3V/5V 电源(M6中 J3/J4/J5的跳线已连接)以及 controlCARD 上的3.3V 电源(LD1很轻)。
    3.连接 USB 仿真器,使用 CCS 打开一个示例项目,然后打开仿真器配置文件以测试连接。 下面的链接提供了更详细的操作。

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_C2000_Debugger_Connection_Issues

    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    如果连接仍然失败、您可能需要联系经销商向其报告此连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如何确定我拥有哪种类型的 controlCARD? 如何检查它?
    2.我的套件的 M3部分没有 J3、您是指 J5吗? -在 J5的 HWGuide 中有以下说明:[M3] J5–板载仿真禁用跳线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果是隔离 controlCARD、您应该在控制板上找到一个丝印文本(CC2803x ISO DIMM Rev 1.xx);如果是非隔离 controlCARD、则不带"ISO"。
    很抱歉、是的、它是 J5[M3]。 请参阅以下设置。

    对于具有卡上隔离仿真的 controlCARD:
    a.组装 M3-J5 (禁用 HVKIT 仿真器的电源)
    b.不要安装 M3-J9 (禁用 JTAG 连接)

    对于不具有卡上隔离仿真的 controlCARD、例如:TMDSCNCD28027F:
    a.不要组装 M3-J5 (启用到 HVKIT 仿真器的电源)
    b.填充 M3-J9 (启用 JTAG 连接)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个 TMDSCNCD28035 R1.2 controlCARD。 这是在我获取 TMDSHVMTRPFCKIT 时填充的。
    我有另一个包含套件的 controlCARD:TMDSCNCD28335 R2.2。
    正如它在网站上的开发工具包 中所写的那样:www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个 controlCARD 都是非隔离式的、因此您必须在 HV 套件上使用仿真器。

    要检查 HV-KIT 上的仿真器:
    1.不要组装 M3-J5 (启用 HVKIT 仿真器电源)
    2.填充 M3-J9 (启用 JTAG 连接)
    3.连接15V 电源并打开 SM1开关。
    4.在 CCS 项目中为 XDS100仿真器创建"目标配置文件"、并使用"测试连接"测试连接。

    如果失败、请按照以下链接检查仿真器驱动程序。
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    要检查 controlCARD:
    如果该套件以前运行良好、您也可以使用外部仿真器来检查 controlCARD。
    1.组装 M3-J5 (禁用 HVKIT 仿真器的电源)
    2.填充 M3-J9 (启用外部 JTAG 连接)
    3.将外部仿真器连接到 M3-JTAG

    该套件和 controlCARD 以前是否运行良好? 如果没有、如果套件无法正常工作、您可能需要联系经销商向他们报告此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该套件以前运行良好。

    无法与 HV-KIT 上的仿真器连接。
    也无法与外部仿真器连接。

    我应该联系经销商吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过另一个捆绑的 controlCARD (TMDSCNCD28335)? 该卡发生了什么情况? 两张卡片报告了什么错误? 您能否发布一个图来显示报告的错误?
    如果可能、您可以联系经销商检查退货/维修流程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经尝试使用其他 controlCARD、但两者都给出了相同的错误。

    C28xx:连接到目标时出错:(错误-183 @ 0x0)控制器检测到电缆与其自身距离较远。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 (仿真包7.0.188.0)

    正如您所写的那样、我填充并连接了所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在您的 PC 或其他 PC 上检查仿真器驱动程序、如下链接所示。 如果找不到正确的驱动程序并且连接失败、您可以联系经销商。
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_C2000_Debugger_Connection_Issues
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems