This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F2837中的 TRST 信号连接

Guru**** 2608655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683768/tms320f28375s-trst-signal-connection-in-tms320f2837

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:TMS320F2837

您好!

关于 JTAG 中 TRST 引脚的使用、我有一个问题。 通常与其他控制器一起使用以确保完全硬件复位、TRST 需要在加电时置为有效、并且只要复位被置为有效(例如、由电压监控器发出的复位也会被馈送到该复位中)。 我们还需要在 TMS320F2837中实现这一点吗?

但数据表没有明确提及这一点。 如果这个引脚为低电平、器件正常工作、 并且当被驱动为高电平时、为扫描系统提供操作控制(似乎不会重新置位 JTAG TAP 控制器)

请任何人帮助我进行 TRST 连接。 如果这涉及复位(或)、我可以一直用2.2k 将其下拉

提前感谢

谢谢、此致

穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价]是否有人可以帮助我进行 TRST 连接。 如果这涉及复位(或)、我可以始终以2.2k 的电压将其下拉[/报价]

    在功能模式下、应始终下拉。 只有在使用 CCS 调试器件时、才需要由仿真器驱动。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek。  

    在这种情况下、只要复位被置为有效、我们就不需要拉高引脚(以确保完整的器件硬件复位、包括 JTAG 控制器)

    谢谢、此致

    穆苏塔