This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:使用 XDS220 ISO 和 TMS320F28069 DSP 进行问题调试

Guru**** 2563610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/724061/tms320f28069-issue-debugging-with-xds220-iso-and-the-tms320f28069-dsp

器件型号:TMS320F28069

您好!

我的客户需要以下方面的帮助:

我将 SD XDS220 ISO JTAG 仿真器与 Code Composer Studio 8.1.00011搭配使用、电路板上使用的是 TMS320F28069。 在尝试调试时、我收到此错误:任何帮助都将不胜感激。  
C28xx:错误:(错误-1135 @ 0x3E4809)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.27.9)  
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuchen、

    请让客户查看此文档 http://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf 这是一个分步指南、可以更好地调试这类问题、并且它采用了一种非常系统的方法。  如果这不能解决客户问题、则他们可以共享所达到的调试步骤、这将加快我们的解决时间。

    最棒的

    Matthew