This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Clarke 变换 Simulink 块

Guru**** 2532400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723861/tms320f28379d-clarke-transformation-simulink-block

器件型号:TMS320F28379D

您好!

是否可以将全部3个电流作为 "Clarke Transformation Simulink block"的输入、而不是仅两个电流。

如果没有、是否有任何权变措施?  

提前感谢!

Peter Berczi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 Simulink 的 c2000lib 中的 Clarke 默认仅支持两个输入、因此您必须自行设计 Clarke 块。 实际上、您仅向 Clarke 块输入相位 A 和相位电流、因为在三相电机控制中、IA+IB+IC=0、因此转换结果与三个输入相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我希望进行3次电流测量的原因是、将两个误差相加。 这就是三相电流测量更好的原因。
    有人设计这样一个块吗?
    提前感谢!
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 您可以将请求发布到 Mathworks 论坛、询问是否有人曾这样做过。
    MathWorks 支持的主要链接是: www.mathworks.com/.../