This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:RAM 和闪存的数据页大小

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682491/f28m36p63c2-data-page-size-of-ram-and-flash

器件型号:F28M36P63C2

与 ARM 协处理器中 RAM 和闪存的数据页大小是多少...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    对于 C28x 内核、数据页都是64个16位字的块。

    我认为 M3使用数据页的方式不同。 M3的指令设置为写入存储在内核寄存器中的地址、而不是直接编码到运算代码中、因此减少了对数据页的需求。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、
    是否已解决此问题?
    如果是、请标记任何有用的帖子。

    此致、
    Cody