This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:禁用 PWM 输出

Guru**** 2609255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685014/tms320f28335-disable-pwm-output

器件型号:TMS320F28335

您好!

当 ePWM 处于互补模式时、如何将所有6个 ePWM 端口设置为低电平?

2. GPIO 端口需要恢复到 ePWM 输出的操作是什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z.z、

    强制 PWM 输出为低电平的最佳方法是使用跳闸区域子模块。 跳闸区域在创建互补信号的死区子模块之后生效、因此您需要配置跳闸区域以强制 EPWMxA 和 EPWMxB 为低电平。

    跳闸区域有两种类型的跳闸:单次触发(OSHT)和逐周期触发(CBC)。 这两种方式都能满足您的需求、但我认为 OSHT 之旅最适合您。 查看文档并选择最适合您的应用的文档。  

    当您准备重新启用 PWM 输出时、您可以清除 TZ 事件、PWM 将在其周期中的任何位置恢复。  


    此致、
    Cody