This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 与 R5的新修订版本(R1.1)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685115/tmdshvmtrpfckit-new-revision-r1-1-of-tmdshvmtrpfckit-vs-r5

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其它部件:controlSUITEMOTORWARE

您好!

我有一个 R5版本 的高压电机控制和 PFC 套件(绿色 PCB)、但我想运行一些针对 R1.1 (黄色 PCB)的特定示例、例如。 controlSUITE/HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1/HVPM_Sensored_Servo。

您会推荐什么-将此示例移植到 R5硬件或对硬件所做的大量更改、并且这些更改是正常工作所必需的?

我没有对此进行详细分析、但硬件的物理修改似乎应该相对简单(一些剪切和重新布线以重新映射信号)。 或者、尝试"升级"套件是否有任何根本原因是困难或不可能的?

感谢您就此事发表的任何评论。

Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您更改了基于不同套件的 HVPM_Sensored_Servo-DevInit_F2803x.c 和 HVPM_Sensored_Servo-Settings.h、则所有电机控制示例项目都可以在 TMDSHVMTRPFCKIT R1p1和 R5上运行。

    主要区别在于 R5套件仅具有两相电流感应、但 R1p1套件具有三相电流感应。 但是、电机控制示例仅需要用于 controlSUITE 中的克拉克变换的两相电流(U、V)。 MotorWare 中的 instaSPIN-FOC 需要三相电流感应来支持过调制、因此我们将其升级到 R1p1并改善电流/电压采样交易。

    此外、两个套件上的电流分流电阻器和放大器的增益不同。