This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:缺少为 CLA 程序生成十六进制文件

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723808/tms320f28062-missing-generating-hex-files-for-cla-program

器件型号:TMS320F28062

您好、专家、

由于 MIPS 问题、我们将部分程序从 C28x 移到了 CLA 中。 输出文件运行正常。 但是、当我们尝试使用.hex 文件时、我们发现程序异常。

在十六进制二进制中、我们发现缺少 CLA 程序二进制部分。

您能否帮助告知在使用 CLA 程序生成.hex 文件时需要什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LLouis、

    是否使用 hex2000实用程序。 我相信它会将.out 转换为十六进制文件、因此、如果.out 包含代码、那么十六进制文件也应包含代码。 我认为 hex2000实用程序无法区分 C28x 和 CLA 代码。 它只会查看.out 中的数据。 因此、如果数据位于.out 中、则应进行转换。

    此问题可能更适合工具 E2E 论坛。

    此外、您如何确认数据缺失?

    希望这对您有所帮助、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAL、感谢您的回答。 我们也不相信,除非我们看到这种情况发生。 我将尝试提供一个可以重现此问题的示例、以便我们了解如何解决。 谢谢。