This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:PWM

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684880/tms320f28379d-pwm

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我想使用 TMS320F28379D 生成 PWM 脉冲。我需要整个过程。

谢谢、

Krisnatreya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看下面提供的示例
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前已经介绍过这些示例、而且我还通过 CCS 获得了代码。 在 TMS320F28379D 的 PWM 引脚上工作时,我不会获得任何类型的输出。我也无法激活引导模式以使引脚变为高电平。因此,请说明整个过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krisnatreya、

    我认为、您会发现以下专题讨论会对于了解如何生成 PWM 波形以及如何使用 F28379D 器件非常有用:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    在本次多日技术讲座中、请参阅模块7中的实验练习。 本实验练习基于之前的模块构建、因此您可能需要参考这些模块来了解处理器初始化等

    此外、您可能有兴趣观看为期一天的专题讨论会材料、其中也有视频(但我建议您观看上述专题讨论会、专门了解如何生成 PWM 波形):

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    此外、有关 ePWM 模块的概述、请参阅以下新视频:

    training.ti.com/getting-started-c2000-epwm-module

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken