This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:在没有任何 PWM 输出的情况下将 Σ-Δ 调制器与 F280049搭配使用时出现问题

Guru**** 2894010 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721175/tms320f280049-problem-on-using-sigma-delta-modulator-with-f280049-without-any-pwm-output

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:CDCS502

您好专家、

我们的客户希望将 AMC1106E05DWVR 与 F280049搭配使用、以进行隔离式电流感应。 但在这种情况下、它们已经使用了所有八个 PWM 模块来控制功率级。 我不熟悉该部件。 我的问题是:

Q1:在本例中如何向 AMC1106和 F280049提供时钟信号?

Q2:如果我使用 CDCS502等外部芯片提供时钟信号并使用 PWM 的 SOC 触发转换、会发生什么情况?

Q3:我能否将20Mhz 时钟分频为5MHz 并通过 GPIO16向 SDFM 提供此信号、而 PWM 则执行 SOC?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、

    Q1、您是否正在尝试使用 F280049为 AMC1106生成时钟信号?

    NIMA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我只是检查一下可能性。 在系统级、我不仅需要 提供时钟(来自 C2000或时钟生成芯片或某些具有内部时钟的 AMC 系列)、还需要进行 SDFM 转换。 您对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、

    我发布的是我们的私人谈话回复、其他工程师面临同样的情况。
    "使用外部 IC 作为 SDM 的时钟源应该是可以的。
    PWM SOC 信号可用于同步 SDFM"