This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:相电流不对称

Guru**** 2768845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682461/tms320f28027f-phase-current-is-not-symmetric

器件型号:TMS320F28027F

尊敬的 TI 工程师:

我在 分流器上捕获了电机相电流波形、它不 是正弦波、 它看起来 像是丢失了下半部分。

这可能是什么原因?为什么相电流波形与分流器上的波形不同?

注意:在下图中、蓝色波形来自电流探针;   纯红色波形来自分流器上的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有介绍环境。使用用户板(24V)、inverter.run istasfocs 引脚下方的分流器、过调制。这种现象需要从低速到高速的所有时间。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相电流看起来正常。 分流电阻器上的信号非常弱、您可以检查放大器输出上的信号。 您将看到与通过电流探针测得的相电流类似的电流采样信号波形、但电流采样信号与 PWM 信号不连续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yanming:
    我已经测试了放大器的输出,它显示的波形与分流器的波形相同。所以我直接将波形放在分流器上的论坛中。
    我认为分流器上的信号不弱,因为峰值电流可高达100amper (Rshunt = 1Mohm)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 电流放大器的偏移电压是多少? 放大器的增益是多少? 什么是 OVM 索引(USER_MAX_VS_MAG_PU)? 放大器的输出是否可能超出其电源的范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    只是想办理入住手续、看看您的身边是否有任何更新。 我已经听不到您的意见了一周,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。