This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:确认从外部为 Launchpad 供电。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685107/launchxl-f28069m-confirmation-on-externally-powering-the-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

你好! 很抱歉、我之前问过这个问题、但我意识到我没有提供足够的详细信息、我们遇到了一个闪烁的问题、这个项目将在本周结束时完成! 因此、我只需要在没有 USB 的情况下为这个人供电时进行一些确认。

我们不使用 BoosterPack。 我们在第二个 BoosterPack 站点上使用了一些引脚、但仅在 J5上使用。 我们使用的是第一个 BoosterPack 站点上的大多数引脚。

JP1 -关闭

JP2 -关闭

JP3 -关闭

JP4 -打开

JP5-打开

3.3V 至 J9

GNDS 至 GNDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说是正确的。 您可以在原理图中进行跟踪、以查看以这种方式连接时的功率分布情况。 您将看到、这些电路板实际上没有那么多。

    谢谢、
    标记