This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:通过 SCI-A 接口对 F2802x ROM 进行编程

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723317/tms320f28027-programming-the-f2802x-rom-through-the-sci-a-interface

器件型号:TMS320F28027

尊敬的 TI:

     我们希望通过 SCI-A 接口对 F2802x ROM 进行编程 ,但我们没有关于 SCI-A 内核 A 通信的文档;

我们能否获得 SCI-A 内核 A 的文档;

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    除非您计划从外部实体引导加载 C2PROG、否则您可以使用 SCI 简单地使用 C2PROG 来刷写 F28027。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望设计一款产品,以便使用 SCI 接口同时对多 C2000 IC 进行编程;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能不能。请查看 serial.programming?上的以下应用手册

    www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    此致。