This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-PLC-PRIME:AFE032

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717825/ti-plc-prime-sn-afe032

器件型号:TI-PLC-PRIME SN

您好 Errol、

我恳请将要求从1.3版改为1.4版。 与 PRIME v1.3的主要硬件差异是什么?

此致!

Behailu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Behailu、

    PRIME 1.4BC 与 PRIME 1.3的硬件没有区别。
    这需要更改堆栈 PHY 层和 MAC 的某些部分。

    有关更多详细信息,请参阅规格
    www.prime-alliance.org


    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、
    感谢重播、
    我对硬件有点困惑、例如 AFE301 ANs 滤波器电路专为 CENELCA 频段(低于100kHz)设计、主要 v1.4来自 A-D (<=500kHz)。如何使用 AFE031实现主要 v1.4以及相应的滤波器电路?

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Behailu、

    如果您将频带从 CEN A 更改为跨越所有频带、将会更新滤波器。
    但是、如果您在1.3至 PRIME 1.4之间使用 CENA、则应该没有变化。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降级器、
    根据我的理解、PRIME v1.4是完整的 CEN ABCD、我正在寻找全频带、因此除了滤波器电路、AFE 和 PLC 处理器之外、还必须做出正确的更改? 这就是我要求 TI 建议从 v1.3迁移到 v1.4的原因。

    此致!
    Behailu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在其他1.4级频段没有经验。 除了在 CENA 上。

    此致。