This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT PMSM

Guru**** 2773755 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685012/drv8312-c2-kit-pmsm

主题中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KITMOTORWAREcontrolSUITE

您好,

1.如果要使用 DRV8312-C2-KIT 驱动 PMSM、PMSM 选择有哪些要求? 如何连接 J10?

DRV8312-C2-KIT 使用霍尔来获取 PMSM 位置信号的原理是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 请参阅 DRV8312-C2-KIT 的原理图、J10连接到 C2000控制器的 GPIO/CAP 引脚、用于对霍尔输入信号进行采样以实现电机换向和速度计算。
    问题2. 通常、BLDC/PMSM 使用霍尔效应传感器来实现梯形控制、三个霍尔传感器提供三个重叠信号、从而为换向提供60度的宽位置范围。 这三个信号连接到 C2000捕捉/GPIO 输入引脚、因此可以通过测量两个输入捕捉之间的时间间隔来计算速度。 可根据您的要求提供扭矩/电流和速度闭环控制。

    您可以从 TI 网站下载 controlSUITE 和 Motorware、下面提供了许多有关使用 DRV8312-C2-KIT 运行 PMSM 的示例项目和相关应用手册/实验室指南。 您可以参阅这些项目、如果您有任何疑问、请告诉我。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored。