This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:F2812如何进入低功耗模式?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685016/tms320f2812-how-does-the-f2812-enter-the-low-power-mode

器件型号:TMS320F2812

大家好、

正如标题所述、如何进入待机模式、是否可以将 LPMCR0配置为0x0001?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    z.z

    F2812可以通过将 LPMCR0设置为0x0001并执行一些其他操作来进入待机模式。 请参阅 F281x 示例目录中的待机示例:
    "C:\tidcs\c28\DSP281x\V120\DSP281x_examples_ccsv4\lpm_standbywake "

    您可以在此处下载示例: http://www.ti.com/tool/SPRC097

    谢谢、
    标记