This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:无法生成 PWM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723754/ccs-launchxl-f28027f-unable-to-generate-pwm

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

我在未对 代码进行任何编辑的情况下使用了示例 EPwmDeadBand 和 EPwmUpAQ、并将其刻录到 launchpad 中、但不会生成 PWM 波形。 我已验证所有3个 ePWM 模块的所有 CMPA 和 TBPRD 寄存器的值均已更新、但没有 PWM 波形。 plz 帮助我???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="aash Mohd]I 使用了示例 EPwmDeadBand 和 EPwmUpAQ、但未 对代码进行任何编辑并将其刻录到 launchpad、但未生成 PWM 波形。 我已验证所有3个 ePWM 模块的所有 CMPA 和 TBPRD 寄存器的值均已更新、但没有 PWM 波形。 plz 帮助我解决问题??[/报价]

    这很奇怪! LED 闪烁项目是否在"time_led_blink"中工作?

    此致、

    Gautam