This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2607975 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685032/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我无法在 TMS320F28379D 上为双核配置 ePWM

我已经使用 DevCfgRegs.CPUSEL0.bit.ePWM=1将 MUX 和 DIR 语句设置为1、epwm1的所有权设置为 cpu02。

我的 PWM 比较语句位于 CPU 定时器0中。

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    您是否参考了 C2000Ware 中存在的双核 ADC_ePWM 示例? 此示例从 CPU2配置 ePWM。 您是否能够按原样运行示例?

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我在 cputimer0 ISR 中编写了整个代码。。。。不知道如何分配两个内核的线程