This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:命令#define delay 35.700L 中的 L 是什么;

Guru**** 2607975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684994/compiler-tms320f28335-what-is-l-in-the-command-define-delay-35-700l

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

命令#define delay 35.700L 中的 L 是什么;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    L 后缀与浮点字面量一同使用、以将它们指定为 long double。

    谢谢
    Vasudha