请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 大家好、
我开发了一个用于3ph BLDC 的驱动器、我可以成功地在 LAUNCHXLf28069M 和 LAUNCHXLf28027f 上驱动它。
但是、当我插入 F28069/27控制卡时、我可以观察到连接的霍尔传感器和电位计的数据。
但我看不到 GPIO0-6上的 PWM 输出。 问题出在哪呢? 或者如何调试该问题?
请提供指导。