This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:使用 F28069的超低采样率

Guru**** 2607985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680480/tms320f28069-ultra-low-sampling-rate-using-f28069

器件型号:TMS320F28069

你(们)好。

我们尝试使用具有超低采样率的 F28069实现长期监控、以节省功耗。 例如、我们希望采样频率为1Hz 或0.5Hz。 在这种情况下、使用 PWM 或计时器来确定采样频率似乎不切实际。 您能给我一些关于如何实现这一点的提示吗?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您能否说明您计划在"采样"时执行的操作?

    32位定时器有足够的范围来产生1Hz 中断、即使在90MHz 时也是如此。  但是,我认为您对节能更感兴趣吗?

    最简单的方法是以较低的频率运行器件、以降低总体功耗。  另一种选择是在采样间隔之间将器件置于低功耗模式。  您可以在 数据表中看到 不同模式功耗的功耗汇总。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    自上次更新以来已经两周了。 我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题已锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Tommy