This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:在代码运行时更改计时器周期

Guru**** 2607995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684919/launchxl-f28069m-changing-period-of-timers-while-the-code-is-running

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

我是否有任何原因无法根据条件更改代码中的计时器周期?

该 LaunchPad 仅具有3个计时器、在正确的情况下、我需要4个计时器。 我是否可以更改此实例的时间0/1/2中的周期,然后再将其更改回来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    是的、您可以这样做、请查看器件 TRM 的 CPUTimer 部分、并研究寄存器以正确更改和重新加载周期。

    或者、您可以将任何 ePWM 模块用作附加计时器。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦! 太棒了! 谢谢!