This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:使用此 Launchpad 制作原理图

Guru**** 2607995 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684921/launchxl-f28069m-making-a-schematic-with-this-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!  

我希望生成一个连接到该 Launchpad 的项目原理图、有没有任何简单的方法可以做到这一点? 我不需要它来模拟任何东西。 这一切都是关于我如何将其连接起来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    这是使用 LaunchPad 时非常常见的任务。 这就是环境的工作方式。 请查看“构建您自己的 BoosterPack”页面(www.ti.com/.../build.html ),了解有关如何处理此主题的更多信息。

    如果您特别注意 LAUNCHXL-F28069M、请务必使用 BoosterPack Checker 页面(dev.ti.com/.../ )、并将电路板的引脚分配与 LaunchPad 上可用的功能进行比较。

    如果您认为您的设计会让他人受益、请务必与社区分享您的设计!!! 谢谢
    -Mark