This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:示例代码与 TRM 中的描述冲突

Guru**** 2607995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684753/tms320f28377d-example-code-conflict-with-description-in-trm

器件型号:TMS320F28377D

您好、香榭丽舍

我正在测试 F28377D 的双核 ADC_ePWM (V210)示例。 在 F28377D TRM SPRUHM8G 的第303页中、我们可以知道"必须先配置该寄存 器、然后才能启用外设时钟。"、但在示例代码中、ADC 和 ePWM1时钟在 InitSysCtrl()中启用、在98~101行中、CPUSEL0和 CPUSEL1已配置。 那么、查看与 TRM 冲突的示例代码。 您是否愿意帮助解释这一点?

谢谢、

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻、

    我在使用示例时没有遇到问题。 不过,我正调查此事,看看是否符合最佳做法。

    NIMA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与团队进行检查后、得出的结论是、最佳实践是 TRM 中提到的内容。 我将联系软件团队以更新代码。