This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35实验套件模拟输入(DAC)引脚访问

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723126/f28m35h52c-f28m35-experiment-kit-analog-input-dac-pin-access

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、  

数据表显示、芯片可配置为多达16个模拟输入和 ADC 引脚、这些引脚可用于 ADC1/2 A0、A2、A3、A4、A6、A7、 B0、B3、B4、B7。  

同时、实验板具有 A0-A7和 B0-B7的引脚排列。 是否有任何文档介绍了这些引脚如何连接到 F28M35的引脚?  

因为 我需要14个输入、但我认为我无法访问所有输入。  

谢谢你。  

此致、

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    是的、您应该可以访问14个以上的 ADC 信号。

    您可以参考 controlSUITE 中的原理图并匹配信号映射:

    \controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CCF28M35xxHWdevPkg_v3\
    controlSUITE\development_kits\~实验套件\DIM100ExperimentsKit-HWdevPkg_v2_0\

    请注意、页眉在两个文档之间旋转180度。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的快速回答、通过一些实验、我能够使用来自扩展坞的所有引脚。 但这是相当令人困惑的、因为一些"A"引脚将在软件中用"B"端口表示。 顺便说一下、我正在使用 Simulink。  

    我有一些关于如何操作此板的一般性问题、我将在此列出它是否可以列出。

    1.如果我使用的是 H52C 独立控制卡、我必须使用两个 USB 端口(微型和微型)、但如果使用的是扩展坞、我只需要使用该扩展坞上的一个 USB 端口吗?

    2. Simulink 不能为 F28M3x 器件提供 CAN 功能,而是为其他 F28x 提供 CAN 功能 ,如果您知道它们是可互换的吗? (不确定您是否知道这个)  

    如果没有、请告诉我如何在该器件上工作。 例如、CAN 信号是否 首先触发外部中断?

    很抱歉、所有问题、非常感谢

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="Andrew Huang55">感谢您的快速回复、通过一些实验、我能够使用集线站的所有引脚。 但这是相当令人困惑的、因为一些"A"引脚将在软件中用"B"端口表示。 顺便说一下、我正在使用 Simulink。 [/报价]

    是的、这种特定的 controlCARD 令人困惑、因为它具有独特的 ADC 实施方案、不符合传统100引脚集线站的方案。

    [引用用户="Andrew Huang55"]1. 如果我使用的是独立的 H52C 控制卡、我必须使用两个 USB 端口(微型和微型)、但如果我使用的是集线站、我只需要使用该站上的一个 USB 端口吗?

    可能。

    USB-mini 端口被连接至板载隔离式 XDS100、此 XDS100在缺省情况下被启用。  可在 controlCARD 对接时使用板载 XDS100。  如果您想改用集线站上的 XDS100、则需要对 controlCARD 上 JTAG 信号的0Ω Ω 电阻器进行返工。

    USB-micro 端口连接到 F28M3x 的 USB 数据端口。  根据设计、controlCARD 期望 DIMM 接头提供5V 电压、该接头可用于 USB-micro 端口。  然而、有一个分流二极管将电压从 USB-MICRO 端口分流回 controlCARD。  应该可以通过 USB-Micro 而不是通过集线站向 controlCARD 提供5V 电压。

    [引用用户="Andrew Huang55"]2. Simulink 不能 为 F28M3x 器件提供 CAN 功能,而是为其他 F28x 提供 CAN 功能, 如果您知道它们可以互换,您会有什么机会吗? (不确定您是否知道这一个)[/引述]

    较旧的 C28x 器件使用 eCAN、而较新的器件使用 D_CAN。  遗憾的是、这两个 CAN 模块具有不兼容的编程架构、因此函数很可能无法互换。

    [引用用户="Andrew Huang55"]3. 如果没有、请告诉我如何在该器件上工作。 例如、CAN 信号是否 首先触发外部中断?[/QUERT]

    我建议阅读 TRM 中的 CAN 章 节、然后在新的主题中提问 CAN 问题。  这将帮助您吸引合适的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你