This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:驱动传感电机进行测试

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683145/drv8312-c2-kit-driving-sensored-motor-for-test

器件型号:DRV8312-C2-KIT
Thread 中讨论的其他器件: DRV8301-69M-KIT、controlSUITE

我有一个3线圈、传感电机以 Y 形连接。 我需要能够提高速度并保持速度、以便测量波形和扭矩。 我需要能够为驱动器提供12V 直流和24V 直流电源、并在2A 和10A 之间改变电流。 我能否使用 DRV8312-CS-KIT 完成此操作? 如果是、如何操作? 如果不是、什么是好的选择? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在 DRV8312-C2-KIT 上运行该电机、但该套件仅支持3.5A 连续相电流(6.5A 峰值电流)。 DRV8301-69M-KIT
    或 DRV8301-HC-C2-KIT 可能是您的应用的理想选择、该套件可支持60V/40A 三相电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些套件的所有 controlSUITE 文档仅将无传感器控制列为选项。 是否还有用于传感器控制的 GUI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个霍尔传感器 BLDC 项目使用支持梯形控制的 DRV8312-C2-KIT 在 TI controlSUITE 中、您还可以在 controlSUITE 中找到编码器传感器项目、该文件夹在 HVMTR-KIT 上进行了演示、因此不难将这些项目移植到其他套件。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在项目内的哪个位置调整相电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要使用哪个项目? 您需要什么控制模式? 您可以参阅以下两个链接以了解更多详细信息。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    www.ti.com/.../motor-control.html
    processors.wiki.ti.com/.../TMS320C2000_Motor_Control_Primer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望使用霍尔传感器反馈的闭环速度控制、即 BLDC 含传感器项目 AKA。 如果我仍在使用 DRV8312-C2-KIT、能否将3.5A 连续相位降低、因为这是最大值? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。 请参阅以下文件夹中的项目、还有一份应用手册介绍了如何逐步运行电机。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored