This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000 LaunchPad TMS320F28379D?上的 X1/X2引脚

Guru**** 2951520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684839/tms320f28379d-where-is-the-x1-x2-pin-on-c2000-launchpad-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

我尝试使用 LMK61E2外部振荡器作为系统时钟源、但我在 C2000 LaunchPad 上找不到 X1/X2引脚。

那么 、X1/X2引脚在哪里、是否可以将任何 GPIO 配置为  X1/X2引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国东、您好!

    LaunchPad Q1上已经有一个晶体谐振器。 如果您要使用另一个晶体、则必须对 Q1进行去焊并将其替换。 否、GPIO 不能配置为 X1/X2。