This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:最小和最大内部上拉寄存器值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684805/tms320f28065-min-and-max-internal-pull-up-register-value

器件型号:TMS320F28065

各位专家:

 我们在58引脚处使用 ePWM4A。 这个引脚与 GPIO 复用、所以内部上拉寄存器在复位时被启用。  由于 ePWM4A 应在加电时驱动为低电平、 因此我想知道上拉寄存 器的最小和最大内部值、以便通过外部下拉寄存器将该引脚保持为低电平。

您是否有内部上拉寄存器的任何数据?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    根据该器件 TRM、GPIO6在复位时禁用其内部上拉电阻。  请参阅 TRM 中 GPIO A 上拉禁用寄存器(GPAPUD)的寄存器说明。  

    另请参阅 C2000 GPIO wiki 中的以下文章、该文章也很有用:

    • http://processors.wiki.ti.com/index.php/General_Purpose_IO_(GPIO)_FAQ_for_C2000#Q:_Are_the_pull-ups_on_pins_that_can_be_used_as_ePWM_outputs_enabled_or_disabled_on_reset.3F
    • http://processors.wiki.ti.com/index.php/General_Purpose_IO_(GPIO)_FAQ_for_C2000#Q:_What_is_the_value_of_the_pull-up_and_pull-down_resistors.3F


    GPAPUD


    谢谢、
    Brett