This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARUINVKIT:C2000微型逆变器问题

Guru**** 2585145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/722744/ccs-tmdssolaruinvkit-c2000-micro-inverter-questions

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 在 tidu405.pdf 的第12页(UG_SOLAR_微型 逆变器)上、我能不能知道如何计算出公式(15)、如下所示? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在这里有一些更多详细信息

    ieeexplore.ieee.org/.../

    这是我能做的最好的事情、我不能在论坛上共享 MATLAB 脚本。 因为它们不是原始软件的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!
    我明白了。 我会先阅读这份文件。 顺便说一下、我知道您在模型中构建的 Zc、Zi 和 ZG 吗? 在检查每个部件的规格后、我使用的是以下内容。
    ZC:Rf=0.26 Ω、Cf=0.22uF;
    Zi:Ri = 0.93 Ω、Li = 7.2mH;
    ZG:Rg=0.13 Ω、Lg=470uH;
    我想知道这些参数、因此我可能具有相同的接地、以导出3P3Z 控制器的传递函数。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZC:Rf=0.26 Ω、Cf=0.22uF;
    Zi:Ri = 0.93 Ω、Li = 7.2mH;
    ZG:Rg=0.13 Ω、Lg=470uH;

    对我来说很好。 我可能还检查了 Li=5mH、因为电感随电流变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    ZC:Rf=0.26 Ω、Cf=0.22uF;
    Zi:Ri = 0.93 Ω、Li = 7.2mH;
    ZG:Rg=0.13 Ω、Lg=470uH;

    它们用于 TMDSSOLARUINVKIT、因此这就是我问的原因。 实际上、Zi:Ri = 0.93欧姆、Li=7.2mH 太大、因此我们尝试减少 Zi。 如果更改了 Li、则3P3Z 控制器的公式是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确实使用了7.2mH 电感器、虽然我不确定控制器设计、但当电流流动时、我可能已经使用5mH 作为效率电感、而它只有7.2mH 接近零电流。

    控制器与您之前提到的相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!
    在构建2下将"inV_ISET"设置为零时、您是指仅7.2mH 接近零电流吗? 我不是真的抓住你的观点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在零电流下、电感通常最高、当您通过电感器消耗更多电流时、电感通常会下降。 压降取决于用于电感设计的材料。

    因此、如果您在设计中使用7.2mH、则可能会尝试为所需带宽推入过多增益。

    实际上、当电流流动时、电流为~5mH。 因此、使用5mH 进行设计可能更安全、更准确、并在低电流期间受到一些冲击。

    这种直觉、您会遇到异常、反复试验和错误、也不是我通过此论坛提供的支持的一部分。