This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:不在 GPIO 中读取 ePWM

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684337/f28m35h52c-epwm-not-read-in-gpios

器件型号:F28M35H52C

尊敬的各位成员:

我有一个 F28M35H52C1控制卡及其扩展坞。 我正在通过 Simulink 硬件支持包编译一个简单的代码以发送 PWM 信号。

我尝试从 GPIO_0和 GPIO_1读取 ePWM1、从  GPIO_2读取 ePWM2、并从 GPIO_4和 GPIO_5读取 ePWM3。

但是我无法读取脉冲。

坞站上的 GPIO 引脚是否有可能连接到 M3而不是我正在编程的 C28? 如果是、我如何重新路由它们?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、
    我对 Simulink 封装不是很熟悉。 我已通知 Brian McKay、他是否可以帮助您进行此调试!

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cody:
    我已经解决了这个问题。 M3上需要运行一个简单的代码、然后将 GPIO 传递给 DSP (c28)。

    谢谢、
    Alex