This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何 TI MCU 或处理器支持 GMLAN (通用电机局域网)?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684232/is-there-any-ti-mcu-or-processor-support-gmlan-general-motor-local-area-network

您好!

作为标题、需要查找支持 GMLAN 的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是、GMLAN 是 ISO 15765-2的一种实现方式、它是 CAN 硬件之上的一层、允许将大有效负载消息分段为标准8字节 CAN 帧。 如果通过支持、您意味着我们是否有具有必要 CAN 外设的器件、答案是肯定的。 如果您正在寻找移植到这些 TI 器件的协议栈、Simma Software 提供了一个协议栈:
    www.ti.com/.../embeddedsoftwarefulldetails.tsp