你(们)好
我制定了一个程序来控制三相逆变器 EVM8301 Booster Pack、作为一个连接到 Launchpad F28027F 的单相逆变器(2个桥臂)
当 Launchpad 27F 连接到 USB 时以及当我插入 EVM8301 Booster Pack 并通过外部电源 Vdc-10V 为其供电时(但不移除 JP1..3 3.3V/GND)、这些程序工作正常
如果我在 JP1..3仍处于打开状态的同时移除 USB、则逆变器红色 LED 故障变为打开、逆变器输出关闭、但我的程序仍正常运行(OLED 显示屏、ADC、...)
如果我移除 JP1..3以让 EVM8301 Booster Pack 使用自己的电源为 Launchpad 供电、我在 Launchpad 27F 上的程序将不起作用!
它具有3.3V 电压、但27F 程序不起作用
但是、如果我将 USB 连接到5V、则会打开故障红色 LED 并关闭逆变器、然后27F 开始运行!!! 但逆变器关断
然后、如果我移除5V USB、则逆变器不再关断(LED 呈红色熄灭状态)、27F 仍在运行并保持此状态、直到我移除 EVM8301的外部电源
这很奇怪、我不理解。
即使我按下复位按钮、也会自行供电、但这不会引导27F
因此、为了使其正常工作、我必须连接/断开 USB。。。
是否有线索? 谢谢