This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:错误:"粗鲁的重试"在 InstaSPIN 识别期间

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681900/ccs-tmdshvmtrinspin-error-rude-retry-during-identification-with-instaspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:DRV8312

工具/软件:Code Composer Studio

我使用28069M 控制卡测试了 DRV8312EVM 修订版 D。 我成功地运行了 Instaspin 运动。 电机以目标速度运转良好。 在手动输入速度期间,我写入了错误的速度(11000 rpm)。 在监护仪上显示以下消息

错误:C28xx 读取 PC 寄存器时出现问题(1142 @ 0x0)由于当前正在执行不可调试的代码,设备阻止调试访问。 选择粗鲁重试 以禁用礼貌模式并强制执行操作。

我尝试从监视器 Instaspin Motion 重置系统, 我关闭了 instaspin 运动并 关闭目标,我重新启动完成该过程,但系统会给我相同的消息。 可以帮助我吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试关闭 HVMTR-KIT 和 controlCARD 的电源、然后再次打开两者以重新加载程序。 如果报告了将程序代码加载到器件中的任何错误、或报告了与您所遇到的相同的消息、则表示某些器件已损坏。 如果您有 controlCARD、则可以更改 controlCARD 以重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。 问题现已解决。DRV8312 EVM 出现问题。 从开始连接开始几分钟后、CPU 28069出现错误。 我花了几天时间来寻找解决方案。 组件 VR2具有非常高的温度。 外部外壳上大约95°C。 现在、我使用12V 的外部电源、并使用风扇组件进行冷却。 现在、系统工作正常。