This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:引脚映射和 PWM 通道

Guru**** 2607985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684325/tmdsdock28379d-pin-map-and-pwm-channels

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARE

如何 使用合适的引脚图来切换 TMS320F28379D 中的 PWM 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供有关您的查询的更多详细信息? 您是否需要器件的引脚映射?

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就像在 TMS320F28379D 中一样、34引脚必须切换以使 LED 闪烁。同样、我必须切换哪个引脚以生成 PWM 脉冲。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为您需要做的不仅仅是切换引脚以生成 PWM 脉冲。 您可以在器件数据表中检查与 PWM 复用的引脚。 要了解有关生成 PWM 脉冲的更多信息、请参阅 C2000Ware 下的 ePWM 示例。 请告诉我这是否解决了您的问题。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这重新解决了我的问题。感谢您的帮助。