This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:ePWM 模块

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684361/ccs-tms320f28377s-epwm-module

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我对 ePWM 有疑问。 如何为三个 PWM (EPWM1、EPWM2、EPWM3)设置一个时基、如何同时启动所有 PWM?  
我需要此配置、因为我需要三相的 PWM。  

感谢你的帮助

此致

Szymon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Szymon、

    请参阅器件 TRM 中的 EPWMXLINK 寄存器说明、为多个 PWM 模块配置一次基准。

    谢谢
    Vasudha