Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的 F28379D 有一个中断问题。
对于我的程序、我使用了 controlSUITE 中的示例程序"cpu_timers"。
同时、我添加了 IPC、SPI 和 sci 函数。
我的程序几乎可以正常工作、但有时 ADCA1中断会触发和停止程序。
我激活了中断组1、并且激活了中断 XINT1、XINT2、ipc0-ipc4。
调试时、CCS 显示 ADCA 的中断使能标志状态为0 (禁用)。
但有时程序会跳转文件"F2837xD_DefaultISR.c"中的函数"interrupt void ADCA1_ISR (void)"。
这是怎么可能的?
此致、
Julian