请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件:DRV8301、 MOTORWARE、 BOOSTXL-DRV8301
尊敬的所有人:
大家好、我想知道您能否提供更详细的说明来说明如何使用两个 drv8301驱动器设置28069m launchpad、以便在 motorware 的 lab11d 中设置双电机实验? 我已经对该论坛进行了一些研究、发现即使是最新的 pdf 文件描述也与当前最新的控制套件根目录不匹配。 由于我想使用 launchpad 和2个电机组进行一些实验来创建我自己的 dyno、您能告诉我吗?
非常感谢
此致
Kuan