请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好,
我的电路板从闪存引导时遇到问题。
我已经在 tms320f28377d 上开发了应用代码、并看到我的代码在仿真模式下运行良好。
我已将我的引导引脚从默认引脚更改为 GPIO148和 GPIO149 (引导控制寄存器值: 0x94 95 ff 5a -使用 blinky_DCSM 示例在内存中验证了位置0x7801e 中的值是否正确,并将其上拉以在获取/等待 模式下引导 CPU1。
任何人、我还应该做什么来让我的应用程序从内部闪存启动。
我是否需要在项目中添加除 F2837xD_CodeStartBranch.asm 以外的任何特定文件
请尽快帮助我。
此致、
Roshan tejthota