请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有 一个 LAUNCHXL-F28379D、并尝试为接收的消息实施超时配置。 我的问题是 、通过使用每个 CAN 模块的2条可用中断线路、我只能监控两条消息的接收状态。 是否有另一种方法了解已分配给20个不同 CAN 对象的20个不同 CAN 消息的接收状态?
感谢您的任何帮助!
谢谢、
Kyriakos Sampatakis