This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M25H52C UART 问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683871/f28m25h52c-uart-problem

你好。 我使用的是 UART F28M25H52C。 波特率为921600、发送 FIFO 深度为7/8。 当我在 JTAG 下工作并发送15个字节时-所有字节的传输正常。 但是 、当程序加载到内部闪存中并从中运行时、最后一些字节不会传输。 对于发送、我使用 UARTCharPutNonBlocking 函数。 12字节发送正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是重复的帖子、请参阅以下链接。

      

    Cody