请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 主题中讨论的其他器件: HVBLDCMTR、 MOTORWARE、 controlSUITE
我 需要对以下所有内容进行警告:"我只是刚刚拿起了这件事、所以请记住我的愚蠢"。
希望找到使用 HV 评估盒(TMDSHVMTRINSPIN)、HV 电机(HVBLDCMTR)和 SSI 绝对编码器进行绝对位置控制演示的最快/最简单的方法。
问题1:评估软件中是否内置了可实现绝对位置控制的任何内容?
Q2:评估套件是否支持插入 SSI 接口的绝对编码器?
问题3:是否有人可以推荐快速解决方案来实现位置控制?
很抱歉、这种奇怪的做法:虽然我是在使用 Instaspin 技术的过程中被个人卖掉的、但我需要说服 一些非技术人员这是前进的道路:最简单的方法是让电机在他们面前运转!
谢谢
垫