请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用 endat 库与编码器进行通信。
现在、我还想在同一个项目中使用 BiSS-库。
我知道这两个文件不同时受支持,但我们希望将参数发送到控制器,并让它们选择将使用的 lib。
如果我们要使用另一个 Lib、则必须重置器件、并且必须更改参数以使用另一个 Lib。
为此、我们确保在器件复位之前仅使用一个 Lib。
问题:
此外、在将 BiSS 库加载到项目中后、程序不再适合 RAM。
因此、我想将整个项目切换到闪存。
要使项目与闪存上的两个库一同工作、项目中必须包含哪些.cmd 文件?
需要为 properties->general->"Linker Command File"设置什么?
我们仅使用.cpp 文件、因此我是否必须进行以下更改?
//ramfuncs :>RAMM0 page = 0 <- OLD
.TI.ramfunc :> RAMM0 page = 0 <新
必须定义_FLASH?
-Marcel