This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28075:TMS320F28075 CCS7.4 SYS/BIOS 闪存示例

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683659/rtos-tms320f28075-tms320f28075-ccs7-4-sys-bios-flash-example

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试将我的项目从 CCS5.0.0更新到 CCS7.4。 我找不到针对 F28075的 SYS/BIOS 闪存示例。

有人可以指导我找到一些 SYS/BIOS 示例吗? 我已下载 SYS/BIOS 6.40。

谢谢

Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中、转到 View -> Resource Explorer Classic。 在打开的新窗口中、您应该能够在 SYS/BIOS -> 2807x Piccolo 下找到示例。

    如果它没有显示在这里、您可能需要转至 SYS/BIOS 的更新版本。 在 SYS/BIOS 6.41之前、我在支持的器件的版本说明中看不到 F28075。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Whitney、

    我已经安装了6.70 SYS/BIOS。 但仍然无法找到闪存 SYS/BIOS 示例?

    您可以直接联系吗?

    谢谢

    Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到了。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我在哪里可以找到闪存 BIOS 示例吗?
    我找到了所有通用示例。

    谢谢
    Jigar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、所有通用示例都从闪存运行。 您是否希望演示其他特定的闪存功能?

    惠特尼