This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:是否可以与 F28M36上的 EPI 进行多个通信

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/722568/f28m36p63c2-is-it-possible-to-have-multiple-communications-with-epi-on-f28m36

器件型号:F28M36P63C2

您好!

我想使用 EPI、但我需要与多个器件进行多种通信。 有可能吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、

    是的、这通常由芯片选择信号处理。  来自 TRM

    Tommy